This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:最大数据带宽和推荐 JESD 模式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749328/adc12dj3200-max-data-bandwidth-and-recommend-jesd-mode

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

大家好、

根据表、这意味着 ADC12DJ3200的最大带宽为6.4/2=3.2GHz。 对吧?

我的客户希望使用 ADC12DJ3200 EVM 和 TSW14J57 EVM 以2.4G 带宽和6.144Gbps 串行器/解串器速率捕获信号、

建议使用哪种 JESD 模式?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lacey
    为了实现2.4GHz 带宽、他们需要使用 JMODE0或 JMODE1。 为了将串行数据速率保持在6.144Gbps 以下、需要使用 JMODE1、其中串行速率等于输入 CLK 速率的2倍。
    我建议使用至少3GHz 的时钟速率。 这将提供一个 FS = 6GSPS 的采样率和一个6.0Gbps 的串行数据速率。 产生的奈奎斯特带宽为3GHz、这将为抗混叠滤波器提供一些裕度、以阻止带外信号干扰。
    输入信号需要位于以下频段之一内:
    直流至 FS/2
    Fs/2至 Fs
    FS 至3Fs/2
    3fs/2至2fs
    可以对 fs 进行一些调整、以帮助在其中一个频带内对齐信号频率范围、同时仍确保 Fs/2大于2.4GHz。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很抱歉、我的信息出错了。

    输入信号带宽为2.4G、而6.144G 是采样率。

    因此、这意味着时钟需要为6.144/2GHz。 对吧?

    我只能使用 JESD 模式1来使用 TSW14J57进行测试。 对吧?

    Lacey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lacey
    没错。
    时钟频率为6.144/2GHz 的 JMODE1可提供6.144GSPS 采样率。
    TSW14J57EVM 支持此模式和采样率。
    此致、
    Jim B