Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TSW14J57EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ3200 主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM
大家好、
根据表、这意味着 ADC12DJ3200的最大带宽为6.4/2=3.2GHz。 对吧?
我的客户希望使用 ADC12DJ3200 EVM 和 TSW14J57 EVM 以2.4G 带宽和6.144Gbps 串行器/解串器速率捕获信号、
建议使用哪种 JESD 模式?
Lacey
非常感谢!