This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:在输入数据速率超过368.64MSPS 的情况下使用 DAC37J84EVM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC39J84, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748657/dac37j84evm-using-the-dac37j84evm-at-input-data-rates-over-368-64-msps

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J84DAC39J84DAC37J84

大家好、

我已经按照 DAC3xJ8xEVM 用户指南(slau547b)成功地让我们的 DAC37J84EVM 与 TSW14J56信号发生器配合使用、其中 DAC 的输入数据速率为368.64MSPS、同时将 SerDes 通道和插值设置为4、如用户指南中所述。 我想将输入数据速率提高到737.28MSPS、我已经尝试通过使用所有8个串行器/解串器通道、内插值为1来实现这一目的(通过 DAC GUI 软件中的"快速入门"面板进行设置)、 并在高速数据采集专业软件中使用'DA3xJ84_LMF_841'固件。 当我尝试向 DAC 发送测试图形(使用 HSDCP 软件)时、该配置不会产生任何输出。 请注意、我将 EVM 计时模式设置为"板载"。

对于在输入数据速率超过368.64MSPS 时使用 DAC37J84EVM 和 TSW14J56的任何配置建议、我们不胜感激。

此致、
Jon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    借助于4倍插值、DAC37j84将需要 DAC 输出上的采样率为737.28*4 = 2949.12MSPS。 DAC37j84、DAC38j84和 DAC39j84系列均不支持此类 DAC 采样率。

    对于1474.56MSPS 的采样率、您可能需要将插值率降低到2倍。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,

    感谢您的回复。 我遇到的问题是、在启用所有8个串行器/解串器通道的情况下、以737.28MSPS 的输入采样率进行插值1。 这种配置应产生737.28*内插= 737.28*1MSPS 的输出采样率、该速率在 DAC37J84的1.6MSPS 限制范围内。 事实证明、问题是我的电源无法提供使用所有8个串行器/解串器通道所需的必要电流。 仅使用4个串行器/解串器通道会导致在我的电源范围内产生电流消耗、这就是系统似乎仅使用4个通道的原因。

    Jon。