请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC37J84EVM 主题中讨论的其他器件: DAC38J84、 DAC39J84、 DAC37J84
大家好、
我已经按照 DAC3xJ8xEVM 用户指南(slau547b)成功地让我们的 DAC37J84EVM 与 TSW14J56信号发生器配合使用、其中 DAC 的输入数据速率为368.64MSPS、同时将 SerDes 通道和插值设置为4、如用户指南中所述。 我想将输入数据速率提高到737.28MSPS、我已经尝试通过使用所有8个串行器/解串器通道、内插值为1来实现这一目的(通过 DAC GUI 软件中的"快速入门"面板进行设置)、 并在高速数据采集专业软件中使用'DA3xJ84_LMF_841'固件。 当我尝试向 DAC 发送测试图形(使用 HSDCP 软件)时、该配置不会产生任何输出。 请注意、我将 EVM 计时模式设置为"板载"。
对于在输入数据速率超过368.64MSPS 时使用 DAC37J84EVM 和 TSW14J56的任何配置建议、我们不胜感激。
此致、
Jon。