This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:文档问题:Config52 (SYNCb 电气配置)语义?

Guru**** 2388100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746306/dac38j84-documentation-question-config52-syncb-electrical-configuration-semantics

器件型号:DAC38J84

您好!

SYNCb 输出似乎有4个驱动电流电平、在 Config52[15:14]中指定。

我的问题是、Config52[15:14]的语义是什么?  

满怀希望地感谢--Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    这些寄存器用于将 LVDS 驱动器的输出电流从2mA 调节到4mA 差分输出。 您实际上可以使用我们的 IBIS 模型来仿真驱动器+ PCB + FPGA 同步 LVDS 接收器、以查看是否需要进行任何调整以实现最佳损耗曲线+信号完整性。

    www.ti.com/.../slam197

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G'day Kang、
    感谢您的快速回复。
    遗憾的是、我认为您已经重述了手册中提供的信息、可以将其总结为"SYNCb LVDS 差分输出电流通过 CONFIG52[15:14]在2mA 至4mA 之间进行调节。"
    我的具体问题是、哪种 LVDS 输出电流对应于4种可能的设置?
    满怀希望地感谢--Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我们能够根据设置测量相应的输出电压和电流。 请参阅随附的测量结果以供参考。 我们还包括偏置电平、以防您连接基于0.9V 的 LVDS 接收器。

    e2e.ti.com/.../SYNCB-Characterization-DAC38j84.xlsx

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kang:
    我非常感谢你进行了一项经验研究,最终解决了这一问题。 事实上、您回答了一个更宽泛的问题、如果我是一名更精明的电气工程师、我会问这个问题。 谢谢!
    此致--Todd