请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38J84 您好!
SYNCb 输出似乎有4个驱动电流电平、在 Config52[15:14]中指定。
我的问题是、Config52[15:14]的语义是什么?
满怀希望地感谢--Todd
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SYNCb 输出似乎有4个驱动电流电平、在 Config52[15:14]中指定。
我的问题是、Config52[15:14]的语义是什么?
满怀希望地感谢--Todd
您好 Todd、
这些寄存器用于将 LVDS 驱动器的输出电流从2mA 调节到4mA 差分输出。 您实际上可以使用我们的 IBIS 模型来仿真驱动器+ PCB + FPGA 同步 LVDS 接收器、以查看是否需要进行任何调整以实现最佳损耗曲线+信号完整性。
您好 Todd、
我们能够根据设置测量相应的输出电压和电流。 请参阅随附的测量结果以供参考。 我们还包括偏置电平、以防您连接基于0.9V 的 LVDS 接收器。
e2e.ti.com/.../SYNCB-Characterization-DAC38j84.xlsx
-Kang