This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:采样模式问题

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744325/lm98725-question-of-sampling-mode

器件型号:LM98725

你(们)好

请参阅数据表32页。


根据上述文档、CDS 开关结构具有比 SH 模式更低的输入偏置电流。
因此、请检查 CDS 模式是否比 SH 模式更暗、即使它是相同的输入数据。
或者、如果您有任何其他原因、请检查。

2.请参阅 CDS 增益和 PGA 增益的数据表。

请解释两个增益之间的差异。

此外、考虑到扫描图像的质量、
请确认应用 CDS 增益 x2是有利的。

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TM:

    我将在接下来的几天内回答您的问题。

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TM:

    由于 CDS 传感器架构具有自参考功能、精度并不是很重要、因为不需要外部参考。 除了较小的电荷损耗外、较小的耦合电容将保持与 S/H 模式相比的直流偏置点
    2.第一个增益位于偏移/增益校准块之前。 如果信号很小且偏移/增益范围不够、则需要增加第一个增益。

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Costin

    感谢你的帮助。
    我有另一个问题。
    3.应用了 CDS 增益 x2。
       如果输入模拟信号包含电压噪声、电压噪声是否也会翻倍?

    谢谢、
    TM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TM:

    答案是肯定的、S/N 将是两倍。

    此致、
    Costin