请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7828 你好
对于温度监控应用、我们可能必须降低 i2c 总线的时钟频率(因为从器件之间的"长"距离)。 ADS7828是否支持低于100kHz (假设为50kHz)的时钟频率? 在这种情况下、吞吐频率还会减半吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.