This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:DAC3283输出衰减

Guru**** 2506185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745537/dac3283-dac3283-output-attenuation

器件型号:DAC3283

你(们)好

我通过设置 dacclk @ 491.52MHz 来在项目中使用 DAC3283、并且数据速率为245.76MHz。

当我将输出信号的满量程代码、速率设置为1MSPS、2MSPS、3MPS、...、20MSPS、并且信号 衰减很多时。

我已经阅读了数据表低通滤波器就是这样的效果、我找不到器件的错误、这 让我感到困惑。

请提供一些帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC3283的输出满量程电流始终为20mA 满量程。 从 DAC 差分输出到单端50欧姆的输出接口通过 ADT 微型电路变压器(EVM 上的默认值为4:1比率变压器)、典型高通截止频率为20MHz。 这意味着变压器不会响应频率低于20MHz 的信号上的任何信号激励(或也不响应)。  

    如果您希望输出频率低于20MHz、则需要找到具有不同频率响应的不同变压器、或者您可能需要直接在直流条件下进行连接。 如果您想使用直流接口、我们可以向您介绍几篇文章。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我已经使用 了 DAC3283输出接口的 TC4-1W 变压器、它是交流耦合的。

    现在、我希望输出电压为直流电平、我使用一个25Ω Ω 电阻器连接到3.3V、然后电阻器中的电流阱、我认为输出交流电压以2.8V 为中心、0.5Vpp。

    但当我从 示波器捕获信号时,当频率从1MHz 到20MHz 时,输出振幅仍会衰减。 我不是问题所在。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、在3.3V 上拉电阻和25ohm 连接到3.3V 和 DAC 输出(分别为 DAC 输出正桥臂和负桥臂)的情况下、您应该会看到3.05V、满量程电流为20mA。

    20mA 的满量程电流是互补的、并由 DAC 的正负输出共享。 对于中量程16位代码、有10mA 的电流流经正负桥臂。 当电阻从3.3V 下降25欧时,两个桥臂上的电压应该都为3.3V - 10mA*25 = 3.05V。

    您可以尝试以下操作:
    1.发送满量程负(即偏移二进制代码中的0x0000),使用万用表测量正负桥臂。 负桥臂应具有0mA 电流、从而上拉至3.3V。 正桥臂应具有20mA 的电流流、从而产生3.3V-20m*25=2.8V。
    2.发送满量程正电压(即偏移二进制代码中的0xFFFF)、使用万用表再次进行测量。 您应该会看到相反的趋势。

    DAC 内没有其他交流耦合路径可导致此类效应。

    如果您能够使用万用表观察到这种趋势、这意味着您的输出是真正的直流耦合。 另一个高通效应可能是您的示波器探头或示波器设置、其中交流耦合设置需要设置为直流耦合。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,您的回复对我来说意义很大。