This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我通过设置 dacclk @ 491.52MHz 来在项目中使用 DAC3283、并且数据速率为245.76MHz。
当我将输出信号的满量程代码、速率设置为1MSPS、2MSPS、3MPS、...、20MSPS、并且信号 衰减很多时。
我已经阅读了数据表低通滤波器就是这样的效果、我找不到器件的错误、这 让我感到困惑。
请提供一些帮助、谢谢。
您好!
DAC3283的输出满量程电流始终为20mA 满量程。 从 DAC 差分输出到单端50欧姆的输出接口通过 ADT 微型电路变压器(EVM 上的默认值为4:1比率变压器)、典型高通截止频率为20MHz。 这意味着变压器不会响应频率低于20MHz 的信号上的任何信号激励(或也不响应)。
如果您希望输出频率低于20MHz、则需要找到具有不同频率响应的不同变压器、或者您可能需要直接在直流条件下进行连接。 如果您想使用直流接口、我们可以向您介绍几篇文章。
-Kang