Other Parts Discussed in Thread: DAC121C085, ENERGIA, DAC161S997
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC121C085 主题中讨论的其他器件: Energia、 DAC161S997
您好!
我正在尝试将 DAC121C085与 msp432p401R 搭配使用、并且需要一个示例代码。 是否有示例代码? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DAC121C085, ENERGIA, DAC161S997
您好!
我正在尝试将 DAC121C085与 msp432p401R 搭配使用、并且需要一个示例代码。 是否有示例代码? 谢谢你。
我有一个压力传感器、其输出为0.2V - 2.5V。 在使用 msp432p401R 的 ADC 读取它之后、我想获得0-10V 模拟输出。 我将使用 DAC121C085产生0-2.5V 电压、然后通过运算放大器0-2.5V 电压将为0-10V。 此外、我还使用 DAC161S997生成4-20mA 的电流。 但我开始认为、我只能使用 DAC161S997来完成这两项工作。 这是可行的吗? 如果选择了 swich 4-20mA、那么 loop-将在0-10V 时保持稳定、I 将产生0-10mA 电流、1K 电阻器将使该电流为0-10V。 我只需要弄清楚如何让 MCU 了解开关的情况。