This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121C085:DAC121C085示例代码

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC121C085, ENERGIA, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743432/dac121c085-dac121c085-example-code

器件型号:DAC121C085
主题中讨论的其他器件: EnergiaDAC161S997

您好!

我正在尝试将 DAC121C085与 msp432p401R 搭配使用、并且需要一个示例代码。 是否有示例代码? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的查询。 我们没有适用于该 DAC 的任何可用示例代码。 但是、如果您至少能在较高的层面告诉我们应用逻辑、我应该能够编写基于 Energia 的代码并进行共享。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个压力传感器、其输出为0.2V - 2.5V。 在使用 msp432p401R 的 ADC 读取它之后、我想获得0-10V 模拟输出。 我将使用 DAC121C085产生0-2.5V 电压、然后通过运算放大器0-2.5V 电压将为0-10V。 此外、我还使用 DAC161S997生成4-20mA 的电流。 但我开始认为、我只能使用 DAC161S997来完成这两项工作。 这是可行的吗? 如果选择了 swich 4-20mA、那么 loop-将在0-10V 时保持稳定、I 将产生0-10mA 电流、1K 电阻器将使该电流为0-10V。 我只需要弄清楚如何让 MCU 了解开关的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的第一步是获取一个适用于您的 MCU 的 SPI 示例。
    如果您使用的是 CCS、则可以转到"View"->"Resource Explorer"、选择所需的项目、然后将其直接下载到 CCS 中。 在您的器件上导入和测试代码示例的非常简单的方法。 您可能还会查找 CCS 云(在我发送的链接中的项目窗口右上角有一个云图标、您可以点击该图标)、这使得导入这些示例变得非常简单/快速。

    下面是 SPI 接口的一个示例、希望您能够将其移植到项目中。
    dev.ti.com/.../


    谢谢、
    Paul