This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:正负电源

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743439/dac81416-positive-negative-power-source

器件型号:DAC81416

你(们)好,先生  

请问哪种电源解决方案将用于 DAC81416参考设计?

适用于+/-20V

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    您是指特定的参考设计、还是只是一般而言要求双+/-20V 电源解决方案? 这些电源上还有其他东西吗、还是仅 DAC 上有其他东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin

    我想知道,如果为新项目设计 DAC81416,您会建议什么电源解决方案?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在正常运行、DAC 输出空载且 SPI 不切换时、我们可以预计 VIO 大约为0.4mA、VDD 大约为0.5mA、VAA 大约为30mA、VCC 大约为20mA、VSS 大约为-35mA。 VIO、VDD 和 VAA 可以连接到相同的电源轨、因为它们的额定电压相同、而 VCC 和 VSS 需要是单独的电源轨、 至少为20V、但也可能具有根据预期负载阻抗列出的数据表第9页上的余量电压。

    如果这些电源轨上存在任何其他组件、当然也需要考虑这些组件。

    简而言之、确切的功率需求取决于具体的用例和每个输出的预期负载阻抗。