请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81416 你(们)好,先生
请问哪种电源解决方案将用于 DAC81416参考设计?
适用于+/-20V
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kai:
在正常运行、DAC 输出空载且 SPI 不切换时、我们可以预计 VIO 大约为0.4mA、VDD 大约为0.5mA、VAA 大约为30mA、VCC 大约为20mA、VSS 大约为-35mA。 VIO、VDD 和 VAA 可以连接到相同的电源轨、因为它们的额定电压相同、而 VCC 和 VSS 需要是单独的电源轨、 至少为20V、但也可能具有根据预期负载阻抗列出的数据表第9页上的余量电压。
如果这些电源轨上存在任何其他组件、当然也需要考虑这些组件。
简而言之、确切的功率需求取决于具体的用例和每个输出的预期负载阻抗。