This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:ADS1148单个5V 电源并测量7个单端输入

Guru**** 2392975 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744416/ads1148-ads1148-single-5v-power-supply-and-measure-7-single-ended-input

器件型号:ADS1148
主题中讨论的其他器件: ADS114S08

大家好、我想使用 ADS1148来测量7个单端 sigal (0-2V)。

我 想 使用单个5V 电源 ADS1148。 无负电源。

2.使用 AIN0作为 COM 引脚、使用其他7 AIN 引脚作为7个信号输入。

我在数据表中发现 AIN0无法连接到 GND。  那么、我应该将 AIN0连接到2.5V 等基准电压吗?

 您是否有任何建议可以为 我的应用做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户将测量7通道电压(0.7V-2V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wentao 您好、

    感谢您的发帖!

    将 AIN0连接到2.5V 是可以的、但请记住、需要相应地调整输出代码。  

    此外、您还可以建议使用 ADS114S08、它可以在绕过相对于接地的 PGA 时测量单端信号。