请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1148 主题中讨论的其他器件: ADS114S08
大家好、我想使用 ADS1148来测量7个单端 sigal (0-2V)。
我 想 使用单个5V 电源 ADS1148。 无负电源。
2.使用 AIN0作为 COM 引脚、使用其他7 AIN 引脚作为7个信号输入。
我在数据表中发现 AIN0无法连接到 GND。 那么、我应该将 AIN0连接到2.5V 等基准电压吗?
您是否有任何建议可以为 我的应用做什么?