This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:显示多通道的方法

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS131A04, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743989/ads124s08evm-the-way-to-display-multi-channel

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131A04ADS124S08

尊敬的专家:

我的客户确认 ADS124S08EVM 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据应用手册(SBAU260) P30, 从 ADC 0到 ADC 3的四个通道显示在一个屏幕上。

应该进行哪种设置?

我认为 每个通道都使用一个多路复用器和一个 ADC 进行切换、然后显示、但我不知道方法。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    您提供的图是多通道 ADC 的通用屏幕截图、其中有多个 ADC 在 IC 中同时进行转换(例如 ADS131A04)。 ADS124S08具有一个具有多路复用输入的 ADC、其中一次只能转换一个输入选择并显示。 ADS124S08的软件/固件不能显示所有可能的输入组合并进行显示。 只有当前寄存器设置中显示的选定输入才会显示为转换数据。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。

    我了解它不可用于显示多个通道

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一