This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J1600:ADC12J1600至 KC705 FPGA:Verilog 代码

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/742954/adc12j1600-adc12j1600-to-kc705-fpga-verilog-code

器件型号:ADC12J1600

您好、再说一次、

感谢您帮助我解决 ADC 的功能问题。 现在工作正常。

项目的下一部分是读取 ADC 数据并对其应用算法。 HSDC 专业版有助于读取和绘制数据以测量性能。 但是、我需要 FPGA 中的数据、以便能够访问它。
我尝试查看了名为 TSW14J10_KC705.SVF 的固件 、以查看该代码是否能帮助我执行该操作。 从 HDL 代码合成的.SVF 没有帮助我对 FPGA 进行编码。  

是否可以访问固件数据读取/捕获部分的 HDL 代码? 这将非常有用、并会缩短项目时间。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh

    TSW14J10_KC705固件的源代码位于以下文件夹的"软件"部分:

    查找"TSW14J10EVMXilinx 固件源代码(修订版 C) "

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    看起来是我需要的。 我将介绍该代码。
    非常感谢。