请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12J1600 您好、再说一次、
感谢您帮助我解决 ADC 的功能问题。 现在工作正常。
项目的下一部分是读取 ADC 数据并对其应用算法。 HSDC 专业版有助于读取和绘制数据以测量性能。 但是、我需要 FPGA 中的数据、以便能够访问它。
我尝试查看了名为 TSW14J10_KC705.SVF 的固件 、以查看该代码是否能帮助我执行该操作。 从 HDL 代码合成的.SVF 没有帮助我对 FPGA 进行编码。
是否可以访问固件数据读取/捕获部分的 HDL 代码? 这将非常有用、并会缩短项目时间。
谢谢、