This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1218:差分输入电压与 PGA 之间的关系-稳压

Guru**** 2604555 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/742669/ads1218-relation-between-the-differential-input-voltage-and-pgas---reg

器件型号:ADS1218

1.如果我在 ADS1218上提供1V 差分输入,Vref = 2.5;PGA = 2;我是否会获得2V 的输出(即24位 dout 数据指向2V)?

2.在发出自校准命令时可以提供什么差分输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Makesh、


    我将按顺序回答您的问题。

    PGA 基本上会将输入信号增加增益系数、以供 ADC 测量。 如果您使用2.5V 基准电压和 PGA=1测量 ADS1218的1V 输入、您将得到:

    输出代码=(1V/2.5V)*(2^23)= 3355443d = 333333h

    如果您将增益设置为 PGA=2、则会得到:

    输出代码=(1V/2.5V)* 2 *(2^23)= 6710886d = 6666h


    2.对于 SELFCAL 命令、输入内容无关紧要。 该器件将自动断开模拟引脚、并在内部将其连接到中间电源电压以进行偏移校准、并将其连接到基准以进行增益校准。 对于系统校准、用户必须将相同的偏移和满量程基准路由到模拟输入。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的解释!

     我很清楚第二点、关于第一点、增加 PGA 是否仅用于最大程度地提高输入分辨率? 假设 PGA = 1时为40mV、PGA = 128时为70nV。 如果有任何其他用途、请告诉我。

     更多问题、

    1) 1)我观察到 ADS1218在初始启动时以及在读取闪存页时消耗更多电流。 请您分享背后的逻辑。  

    2) 2)数据表中提到 、特性下第一页的最大数据输出速率为1KHz (高达1kHz 的可编程数据输出速率)。 这是否意味着"DOUT"引脚数字输出的最大速度为1KHz? 如果不是、那么与 ADS1218进行数字通信的最小和最大频率限制是多少。  

    3) 3) Selfcal/SelfGcal/SelfOcal 是否仅适用于 PGA = 1?  

    3.a)在自校准时、IC 将模拟引脚连接到基准电压、基准电压将始终为2.5/1.25 、并进行增益校准。 因此、满量程正值现在将映射到1.25/2.5V。

       如果 PGA = 128、正满量程值为 19.531mV、该怎么办?

    3.b) PGA = 128时,最大输入差分电压和输出 是否为19.531mV?  

    3 c)我们何时必须使用自校准和对称(区分)

    4) 4)差分输入电压是否应始终大于或等于0V? 也就是说 ,我们不应在任何输入通道上提供负电压(例如,AIN0上的(-) 1V 或(-) 2V)[如注释(2)所述,ADS1218数据表 pg.no 38在表.5下已提及]

    5) 5)是否有任何仿真工具可用于测试此 IC?

    6) 6) Fdata、Fmod 和 IC 中缓冲器功能之间的关系。

    谢谢、此致、

    Makesh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Makesh、


    这基本上是您所设置的另一个帖子的重复帖子。 我在这里回答了以下问题:

    e2e.ti.com/.../2744593


    吴约瑟