1.如果我在 ADS1218上提供1V 差分输入,Vref = 2.5;PGA = 2;我是否会获得2V 的输出(即24位 dout 数据指向2V)?
2.在发出自校准命令时可以提供什么差分输入?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joseph、
感谢您的解释!
我很清楚第二点、关于第一点、增加 PGA 是否仅用于最大程度地提高输入分辨率? 假设 PGA = 1时为40mV、PGA = 128时为70nV。 如果有任何其他用途、请告诉我。
更多问题、
1) 1)我观察到 ADS1218在初始启动时以及在读取闪存页时消耗更多电流。 请您分享背后的逻辑。
2) 2)数据表中提到 、特性下第一页的最大数据输出速率为1KHz (高达1kHz 的可编程数据输出速率)。 这是否意味着"DOUT"引脚数字输出的最大速度为1KHz? 如果不是、那么与 ADS1218进行数字通信的最小和最大频率限制是多少。
3) 3) Selfcal/SelfGcal/SelfOcal 是否仅适用于 PGA = 1?
3.a)在自校准时、IC 将模拟引脚连接到基准电压、基准电压将始终为2.5/1.25 、并进行增益校准。 因此、满量程正值现在将映射到1.25/2.5V。
如果 PGA = 128、正满量程值为 19.531mV、该怎么办?
3.b) PGA = 128时,最大输入差分电压和输出 是否为19.531mV?
3 c)我们何时必须使用自校准和对称(区分)
4) 4)差分输入电压是否应始终大于或等于0V? 也就是说 ,我们不应在任何输入通道上提供负电压(例如,AIN0上的(-) 1V 或(-) 2V)[如注释(2)所述,ADS1218数据表 pg.no 38在表.5下已提及]
5) 5)是否有任何仿真工具可用于测试此 IC?
6) 6) Fdata、Fmod 和 IC 中缓冲器功能之间的关系。
谢谢、此致、
Makesh