Other Parts Discussed in Thread: ADS7871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7871 您好,团队
客户没有公司电子邮件、因此我帮助他发布此问题。
此问题是 ADS7871在使用时突然无法输出 DOUT。
有时、ADC 值无法发送到 MCU。
现象:1) ADS7871中所有8通道的正常进展
2) 2)所有8通道均使用随机模式输出为零。
分析:1) CLK,DIN 似乎正常。
2) 2) DOUT 还发送信号、但它似乎不是正常信号。
图1. 正常 DOUT

图2. DOUT 异常

您能否分享您的建议?
谢谢。
此致、
弗兰克