This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7871:ADS7871突然无法输出 DOUT

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184962/ads7871-ads7871-suddenly-fails-to-output-dout

器件型号:ADS7871

您好,团队

客户没有公司电子邮件、因此我帮助他发布此问题。

此问题是 ADS7871在使用时突然无法输出 DOUT。
有时、ADC 值无法发送到 MCU。

现象:1) ADS7871中所有8通道的正常进展
2) 2)所有8通道均使用随机模式输出为零。
分析:1) CLK,DIN 似乎正常。
2) 2) DOUT 还发送信号、但它似乎不是正常信号。

图1. 正常 DOUT

图2. DOUT 异常

您能否分享您的建议?

谢谢。
此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    1. 通常、在查看数字信号时、最好捕获 SCLK、DIN 和 DOUT。  如需了解后续帖子、请添加这些信号。
    2. 值得注意 的是、DOUT 信号看起来很干净(即无过冲、振铃、噪声)。  因此、我怀疑这 是一个数据完整性问题。  
    3. 由于所有通道的结果都很差(接近于零)、因此我一次认为您可能会有间歇性连接。   
      1. 这是一个正在测试的原型吗?  如果是、请仔细检查焊接情况。
      2. 检查基准输入。  该信号是否稳定?
      3. 如果这些引脚上的信号是间歇性的、那么复位和 OSC 使能等其他引脚可能会影响操作。
    4. 如果您如上所述检查连接并认为它们是稳定的、则应提供原理图。   

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    艺术