Other Parts Discussed in Thread: TLA2518, BP-ADS7128, ADS7128, ADS7038, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: BP-ADS7128、 ADS7128、 ADS7038
尊敬的 Sirs:
我正在寻找 TLA2518 EVM 参考原理图、但只有 ADS7038Q1EVM-PDK 可用。
在用户指南中、EVM 的 RC 设置为1K 和330p。

但是、在 BP-ADS7128 BoosterPack 插件模块的另一个设计中、RC 设置为10K 和160p。

由于 TLA2518、ADS7128和 ADS7038是类似的功能解决方案、请问您有什么 RD 滤波器设置适合 TLA2518?
谢谢。