This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:关于 TLA2518的 RC 滤波器设置...

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2518, BP-ADS7128, ADS7128, ADS7038, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183560/tla2518-about-rc-filter-setting-of-tla2518

器件型号:TLA2518
主题中讨论的其他器件: BP-ADS7128ADS7128ADS7038

尊敬的 Sirs:

我正在寻找 TLA2518 EVM 参考原理图、但只有 ADS7038Q1EVM-PDK 可用。

在用户指南中、EVM 的 RC 设置为1K 和330p。

但是、在 BP-ADS7128 BoosterPack 插件模块的另一个设计中、RC 设置为10K 和160p。

由于 TLA2518、ADS7128和 ADS7038是类似的功能解决方案、请问您有什么 RD 滤波器设置适合 TLA2518?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我目前能给你的最好答案是"视情况而定"。。  TLA2518使用转换启动信号开始转换过程、然后一旦转换完成、它就会进入采集模式。  器件处于采集模式的时间越长、正确采样输入所需的稳定时间就越长。  如果您可以告诉我您打算使用哪种采样率、我可以为您提供一些近似值、以用作起点。  同时 、还有一个适用于 TLA2528 的 TINA-TI 采样模型(相同器件、不同接口- I2C 与 SPI)、您可以使用该模型来查看输入在不同 R/C 值下的趋稳程度。  您还可以使用 模拟工程师计算 器工具输入 R 和 C 值、并查看使用 TLA2518可实现的数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    只需更新信息即可供您参考。

    在客户方面、我们希望用 TLA2518替代的解决方案是 TLC2308。

    其采样率仅为500kSPS、这意味着客户输入信号采样率最大为500kSPS。

    请问您是否可以就推荐的 RC 设置提出建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在500kSPS 时、您仍需要一个放大器。  假设您使用60MHz 的最快 SCLK、采集时间将取决于运行条件-您只是获取12位转换结果吗?  您是进行平均计算、还是12位数据加 Chid?  取平均值需要16个 SCLK 周期来检索数据、这将缩短采集时间。  如果使用 Chid 进行平均、总共需要20个 SCLK 周期。  以下是模拟工程师计算器工具的示例结果: