尊敬的所有人:
我们将 ADS1298 (BGA)用作 ADC。 当尝试访问寄存器时、我发现 IC 可能未接收到信号、并且在检查 VCAP1电压(该电压应大于1.1V)后、我仅测量了500mV。
施加电源电压后、VCAP1是否始终上升?这也取决于上电顺序?
有人知道为什么会发生这种情况吗? VREFP 和 GND 之间的电容器在第一个电源期间短路是否会在内部损坏运算放大器?
非常感谢您的帮助。 非常感谢您的参与。
此致
Gerad
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我们将 ADS1298 (BGA)用作 ADC。 当尝试访问寄存器时、我发现 IC 可能未接收到信号、并且在检查 VCAP1电压(该电压应大于1.1V)后、我仅测量了500mV。
施加电源电压后、VCAP1是否始终上升?这也取决于上电顺序?
有人知道为什么会发生这种情况吗? VREFP 和 GND 之间的电容器在第一个电源期间短路是否会在内部损坏运算放大器?
非常感谢您的帮助。 非常感谢您的参与。
此致
Gerad
您好!
您是否碰巧拥有/使用评估套件/评估板(EVM)? 或者您是否正在使用自己的电路板?
强烈建议将 EVM 用作实验/测试控制参考、以便与客户电路板进行比较、验证和/或执行 A/B 测试、以便开发人员/设计人员能够跟踪是否已更改。
--------
请确保所有电源都符合/遵循数据表规格、是的、VAP1可能需要一些时间才能达到1.1V、请参阅数据表第96 11.1页上电排序
谢谢
您好!
非常感谢您的回答。
首先:我不使用 EVM、但我使用了 EVM 的原理图。
由于 AVDD 使用5V、而 DVDD 使用3.3V。 此外、我遇到 VCAP3上的电压不是 AVDD+1.9V、而是只有4.4V…… 或许这也有助于解决这个问题。
DS 中提到、所有数字输入在上电时都必须为低电平。 如何在 EVM 上确保这一点? 此外、如何在所有组件的电源一起打开、复位引脚电压被定义且此时不悬空的常见 PCB 上确保它?
在我看来、在这些引脚上使用下拉电阻器(至少是 RSTN 和 PWDN)是有道理的、但 DS 中没有提到这些引脚。
感谢大家的帮助。
此致
Gerad
您好、Gerad、
您有多少个客户电路板? 是否要在不同的上进行测量?
----------------------------------------
请问您的 AVSS 电源可能是什么?
您的 AVDD 电源可能是什么? 电源是否能够提供足够的电源?
确保 ADS1298的所有电源不由任何其他设备共享/分配。
----------------------------------------------------
如果您在上面检查的结果都很好、 请检查客户电路板上是否有任何短路。
----------------------------------------
我可能建议您仔细比较您的设计和 EVM 原理图、或获取 EVM 作为参考。
或者、是否可以在某个时刻/或某个时间点将客户电路板和/或 IC 短路/损坏?
----------------------------------------------------
在 EVM 上、芯片的 VCAP1引脚 H5连接到 C9 (22uF)、VCAP1相对于 AVSS 的测量值为1.1~1.2V。
----------------------------------------
谢谢