This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:低 VCAP1电压且 SPI 不工作

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184243/ads1298-low-vcap1-voltage-and-not-working-spi

器件型号:ADS1298

尊敬的所有人:

我们将 ADS1298 (BGA)用作 ADC。 当尝试访问寄存器时、我发现 IC 可能未接收到信号、并且在检查 VCAP1电压(该电压应大于1.1V)后、我仅测量了500mV。

施加电源电压后、VCAP1是否始终上升?这也取决于上电顺序?


有人知道为什么会发生这种情况吗? VREFP 和 GND 之间的电容器在第一个电源期间短路是否会在内部损坏运算放大器?

非常感谢您的帮助。 非常感谢您的参与。

此致

Gerad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否碰巧拥有/使用评估套件/评估板(EVM)? 或者您是否正在使用自己的电路板?

    强烈建议将 EVM 用作实验/测试控制参考、以便与客户电路板进行比较、验证和/或执行 A/B 测试、以便开发人员/设计人员能够跟踪是否已更改。

    --------

    请确保所有电源都符合/遵循数据表规格、是的、VAP1可能需要一些时间才能达到1.1V、请参阅数据表第96 11.1页上电排序

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。
    首先:我不使用 EVM、但我使用了 EVM 的原理图。
    由于 AVDD 使用5V、而 DVDD 使用3.3V。 此外、我遇到 VCAP3上的电压不是 AVDD+1.9V、而是只有4.4V…… 或许这也有助于解决这个问题。
    DS 中提到、所有数字输入在上电时都必须为低电平。 如何在 EVM 上确保这一点? 此外、如何在所有组件的电源一起打开、复位引脚电压被定义且此时不悬空的常见 PCB 上确保它?
    在我看来、在这些引脚上使用下拉电阻器(至少是 RSTN 和 PWDN)是有道理的、但 DS 中没有提到这些引脚。

    感谢大家的帮助。

    此致

    Gerad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerad、

    您有多少个客户电路板? 是否要在不同的上进行测量?

    ----------------------------------------

    请问您的 AVSS 电源可能是什么?

    您的 AVDD 电源可能是什么? 电源是否能够提供足够的电源?

    确保 ADS1298的所有电源不由任何其他设备共享/分配。

    ----------------------------------------------------

    如果您在上面检查的结果都很好、 请检查客户电路板上是否有任何短路。  

    ----------------------------------------

    我可能建议您仔细比较您的设计和 EVM 原理图、或获取 EVM 作为参考。  

    或者、是否可以在某个时刻/或某个时间点将客户电路板和/或 IC 短路/损坏?

    ----------------------------------------------------

    在 EVM 上、芯片的 VCAP1引脚 H5连接到 C9 (22uF)、VCAP1相对于 AVSS 的测量值为1.1~1.2V。

    ----------------------------------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、
    目前、我只有一个板。
    AVSS 为0V。
    电源由 LDO 完成、可提供足够的电流。 如果情况不是这样、LDO 的输出电压会下降、不是吗?

    我将再次进行比较并检查是否短路!
    我已经检查了 VCAP 引脚上的 CapValues。 这些都是推荐的。

    谢谢!

    此致
    Gerad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请仔细检查电源电压、如果有任何短路、请注意、如果可能、请获取第二块电路板和 EVM 进行联合验证。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、chienchun、

    最终通过使用新 IC 解决了这个问题。 所有 VCAP 现在都是它们应该具有的样子。

    再次感谢你们!  

    此致

    Gerad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题。

    请务必注意我之前提到的要点、以避免客户电路板上出现任何电源过载或短路。

    谢谢