Other Parts Discussed in Thread: ADS1220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1220 您好!
客户在差组织模式下使用 ADS1220 并进行以下实验:
(1)使用 AIN0和 AIN1作为差分通道进行测试、用"X"标签切断输入
(2) 在 AIN0和 AIN1之间输入电源电压、然后进行一些采样测试、数据速率约为0.5s
(3)在附件中获得测试结果。
Sheet1的数据基于寄存器的值:0x60、0x00、0x50和0x00
Sheet2的数据基于寄存器的值:0x61、0x00、0x50和0x00
e2e.ti.com/.../ads1220_4B6DD58B_.xlsx
问题是、为什么样本数据错误、 配置 PGA 后 、您能解释一下吗?