This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220配置问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677102/ads1220-ads1220-configuration-issue

器件型号:ADS1220

您好!

客户在差组织模式下使用 ADS1220 并进行以下实验:

(1)使用 AIN0和 AIN1作为差分通道进行测试、用"X"标签切断输入

 

(2)  在 AIN0和 AIN1之间输入电源电压、然后进行一些采样测试、数据速率约为0.5s

(3)在附件中获得测试结果。

 

Sheet1的数据基于寄存器的值:0x60、0x00、0x50和0x00

Sheet2的数据基于寄存器的值:0x61、0x00、0x50和0x00

e2e.ti.com/.../ads1220_4B6DD58B_.xlsx

问题是、为什么样本数据错误、 配置 PGA 后 、您能解释一下吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    启用 PGA 时、输入电压源很可能不满足共模输入要求。  当增益为1且启用 PGA 时、输入必须处于正确的共模输入范围内、如第22页所示的 ADS1220数据表中的公式13至15所定义。

    来自交流供电仪器的输入源可轻松浮动在 ADS1220电源的接地基准之外。  禁用并旁路 PGA 后、共模限制将大幅放宽。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    非常感谢您的清晰解释和建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    非常感谢您的解释和建议。