请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 尊敬的所有人:
数据表指出、CONFIG3[BIAS_LOFF_SENS]寄存器启用偏置检测功能。
但是、在整个数据表中、找不到同名的开关。
但是、在图37 (上电时的偏置导联脱落检测)中有一个名为 BIAS_SENSE 的开关。
那么、CONFIG3[BIAS_LOFF_SENS]寄存器是否控制此开关?
如果不是、什么控制 BIAS_SENS 开关、什么是 CONFIG3[BIAS_LOFF_SENS]控制?