This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于 BIAS_LOFF_SENS 寄存器的混淆

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678323/ads1299-confusion-about-bias_loff_sens-register

器件型号:ADS1299

尊敬的所有人:

数据表指出、CONFIG3[BIAS_LOFF_SENS]寄存器启用偏置检测功能。
但是、在整个数据表中、找不到同名的开关。
但是、在图37 (上电时的偏置导联脱落检测)中有一个名为 BIAS_SENSE 的开关。

那么、CONFIG3[BIAS_LOFF_SENS]寄存器是否控制此开关?
如果不是、什么控制 BIAS_SENS 开关、什么是 CONFIG3[BIAS_LOFF_SENS]控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的雷尼耶:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    我理解这种混淆。 在适当的情况下、我们可以在寄存器位字段和内部开关的命名中更加一致。 图37中所示的"Bias _SENS"开关由 CONFIG3寄存器("BIAS_LOFF_SENS")中的位3控制。 这会将导联脱落电流源连接到偏置放大器输出、以监控电极连接状态。 请注意、您只能在偏置放大器关闭时监控此电极连接。

    此致、