器件型号:ADS1246EVM
您好!
我开始尝试使用 ADS1246EVM 测试板从 ADS1246读取一些电压。 我让它稍微工作一点、它可以读取这些值并将其发送到微控制器。 但我注意到、它将具有一个特定的基极电压、该基极电压等于我在 AIN0上施加的电压、但除此之外、还有一个非常特殊的模式、每8分钟重复一次。 该模式的振幅为2mV、因此它不是我可以安全忽略的内容。
该模式肯定来自测试板、不是因为读数错误、而是因为相对于接地的 VDD 也遵循该模式。
我已经用3个不同的电源、外部和内部基准电压以及使用和不使用微控制器进行了试验、它们都遵循相同的模式。
我还尝试在特定的时间范围内更改 SPS 和样本数、但该模式仍然每8分钟重复一次。
在下图中、您可以看到图形。 它为我为 AIN0提供的每个电压执行该模式。
这背后有什么原因吗?
此表中的数据已转换为电压。 原始数据也显示完全相同的模式。 水平轴以秒为单位显示时间、垂直轴以 V 为单位显示电压