Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H, PGA280, ADS131E08, OPA192
主题中讨论的其他器件: PGA280、 ADS131E08、 OPA192
您好!
我正在考虑使用8通道 ADC、例如 ADS8598H (+-10V)。 我还喜欢 PGA280提供的功能(大量增益)及其强大的输入保护特性。 我的要求是+-10mV 至+-10V 的多范围输入。
但是、为了将这两者配对(是的、我知道每个通道都需要 PGA280)、我必须将 PGA280的单极输出(0V-5V)转换回与另一个运算放大器的双极+-5V (10V 范围)。
这是一种好方法还是有更好的方法来满足我的要求?
谢谢、
Steve