This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:PGA280 (*8)作为 ADS8598H 的前端?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H, PGA280, ADS131E08, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677465/ads8598h-pga280-8-as-a-front-end-to-ads8598h

器件型号:ADS8598H
主题中讨论的其他器件: PGA280ADS131E08OPA192

您好!

我正在考虑使用8通道 ADC、例如 ADS8598H (+-10V)。 我还喜欢 PGA280提供的功能(大量增益)及其强大的输入保护特性。 我的要求是+-10mV 至+-10V 的多范围输入。

但是、为了将这两者配对(是的、我知道每个通道都需要 PGA280)、我必须将 PGA280的单极输出(0V-5V)转换回与另一个运算放大器的双极+-5V (10V 范围)。

这是一种好方法还是有更好的方法来满足我的要求?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您在 E2E 上提出的问题。

    在您的示例中、如果 您发送到 ADC 的信号为0~+5V 、 而 ADC 的输入范围为+/-5V、则 ADC 的动态范围将会减半。 您能否告诉我 您的应用中是否需要同步采样? 谢谢。

    此致

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    ADS131E08是 PGA280的另一种出色解决方案、有关更多详细信息、请参阅以下链接:

    www.ti.com/.../ADS131E08

    如果您有任何疑问、请告知我们。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dale、您好、感谢您的回复。

    同步采样对于我的应用至关重要、在200ksps 或更高200ksps 的条件下进行18位采样(您建议的器件为64ksps)。 我还考虑了 AD7768等 Δ-Σ ADC (但这会引入其他复杂性、例如需要为每个通道添加驱动器和外部基准-我也不确定该器件与 SAR 相比的延迟)。

    我的计划是在 ADS8598H 上使用+-5V 范围以及 PGA280 0V 至5V 输出的电平位移和双倍(或*3或*4)、从而利用双极 ADC 的整个范围。

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    根据您的信息、ADS8598H 是一款非常适合您的解决方案、它是一款性能优异的集成器件。 如果您需要此器件的任何进一步支持、请告知我们。 谢谢。

    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    您建议在 PGA280和 ADS8598H 之间使用哪种类型的放大器将单极性转换为双极性? 我是否需要任何特殊的东西来驱动 SAR? 如果我想驱动 Δ-Σ ADC 该怎么办?

    我认为、增益3和电平位移将为我提供13.3V 至9.5mV 的满量程。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    ADS8598H 集成了 ADC 驱动 器以及 LPF 滤波器和 PGA (请参阅数据表中的图52)、因此前端电路设计对于驱动 ADS8598H 而言不像其他开关电容器输入结构 SAR ADC 那样至关重要。  可使用低噪声、低失调电压和漂移放大器、例如 OPA192、以下设计文件可用于仿真以验证功能等。在 TINA 程序中、可 从第二个链接下载:

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    http://www.ti.com/tool/tina-ti

    我将向您发送一封电子邮件、并向您发送我们的 Δ-Σ ADC 专家关于 您驱动 Δ-Σ ADC 的问题的反馈。

    谢谢。

    此致

    戴尔