This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:ADS1246硬件连接

Guru**** 2611605 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676798/ads1246-ads1246-hardware-connections

器件型号:ADS1246

尊敬的 TI 工程师:    

   我的数字接口资源有限、  ADS1246和 CPU 之间只有4个隔离式 SPI 接口、如数据表中所述、引脚14可同时用作 DOUT 和 DRDY、因此将 PIN13 DRDY 保持悬空不会产生 mattter。   如果我将引脚4复位保持为未连接状态、我可以改用软件复位、 但如果我将引脚11保持为未连接状态? ADS1246的功能是否正常? 如果我们不使用 PIN11、应该怎么办? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    您不应将任何数字引脚保持未连接状态。 但是、如果您不想使用 START 和/RESET 引脚、我会将它们同时连接到 DVDD。 这将使器件保持开启和不受复位影响。

    将引脚悬空可能会使引脚出现高电平或低电平、具体取决于引脚上积累的任何随机电荷。 您需要将它们连接到 DVDD。

    此外、如果您要使用内部振荡器、则需要将 CLK 连接到 DGND。


    吴约瑟