This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:如何在 DAC81404/DAC61404数据表中获取有关#39:高电流驱动(1A)应用和#39的信息?

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182798/dac81404-how-to-get-a-information-for-high-current-drive-1-a-application-in-dac81404-dac61404-datasheet

器件型号:DAC81404

你好吗?

如标题所示、我想知道对于高电流驱动应用。(使用最大限制200mA)

但我无法在应用中找到器件(R、C、TR 等)的信息。

请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee SungYun:

    Akhilesh 在当地度假后回到办公室时将对此提供帮助。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我会等待这个人回来。

    这个人明年会来吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将在1月2日做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 DAC81404EVM 用户指南原理图。 EVM 原理图具有所有值、专为100mA 负载能力而设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slau825

    完成同样的操作后、如果您需要更多帮助、请将其发布在此处。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好吗?

    我已经查看过 DAC81404EVM、 但它与数据表上的应用略有不同。

    在数据表中 、它由一对晶体管和一组电阻器+电容器组成。
    另一方面、您告诉我的电路需要相当大的面积、因为在3个晶体管上添加了4个电阻器和2个二极管。

    因此、我们要求提供数据表中1A 应用中使用的晶体管的电阻值和产品名称。(假设 Ccomp 为470pF)

    Ω、对于 EVM 电路、如果负载增加到200mA、我想问是否有任何元件限制电流、或者是否只考虑5k Ω 的电阻和晶体管的散热。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流限制通过 EVM 中的电阻器4.99欧姆和晶体管 Q2来实现。 当负载电流高于120mA 时、电阻器上的压降将高于0.6V、这将打开晶体管 Q2并限制电流。

    数据表显示了基本电路、但如果您想实际实施、我建议您使用 EVM 电路。 对于1A 应用、您可能需要更改电阻器和晶体管。

    NPN = MJE3055

    PNP = MJE2955

    对于限流1A、我建议将 R30和 R31替换为0.6欧姆。 另请注意、仅针对拉电流实施电流限制。 如果您需要相同的灌电流、请添加另一个 PNP 晶体管

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将回顾2个应用。

    感谢你的答复。