This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7863A:REFINとREFOUTの関係について μ A

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7863A, THS4531A, ADS7863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185107/ads7863a-refin-refout

器件型号:ADS7863A
主题中讨论的其他器件: THS4531AADS7863

ADS7863Aを使用して、ADCを使う場合、ADC入力信号が小さい場合に前段で差動AMPを使用します。μ A
ADS7863Aのアナログ側は5V、デジタル側を3.3Vで使用します。μ A
THS4531AのAMPの電源は5Vで、中点は2.5Vです。μ A

質問1 THS4531Aの差動AMPを使用しますが、そのTHS4531AのCOM端子が入力の基準になるため、μ A
THS4531Aの差動AMPのCOM端子をADS7863のREFIN端子に一般的には接続すべきでしょうか?

質問2 μ A
また、THS4531Aの差動AMPのCOM端子をADS7863のREFIN端子へ未接続でも問題なく使用できますか?


質問3 μ A
THS4531Aのリファレンス電圧が下がった場合、未接続であれば、ADCのDACのレジスタ設定を変更することで μ A
入力側の基準電圧と、ADC側のREFIN電圧と乖離がでるが、それはレジスタ設定にて、THS4531Aのリファレンス電圧基準電圧に近づけることができるので μ A
パフォーマンス的に問題はないという解釈でよいでしょうか?

質問4 μ A
ADCのREFOUTとREFIN端子を接続したまま、THS4531Aの差動AMPのCOM端子も接続するのが、良いという解釈でよいでしょうか?

質問5 μ A
THS4531Aの差動AMPのCOM端子をADS7863のREFINへ接続しない場合において(未接続)も
DACのレジスタ設定で、VREFを変更することで、キャンセルされますでしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minoru、

    请使用英文重新发布此问题、或与当地 TI 办事处合作。  很抱歉。

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../QA.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minoru、

    首先、让我们更仔细地看一下用于驱动 ADS7863的 THS4531A 配置。  我将在一 个单独的帖子中回答其他问题。   

    问题 1的答案:

    首先、您需要了解 ADS7863的输入范围。  差分输入范围为-Vref 至+Vref、或在您的情况下为-2.5V 至+2.5V。  绝对输入范围为-0.1V 至 AVDD+/.1、或-0.1V 至5.1V。  这意味着任一输入的电压范围均为-0.1V 至5.1V、差分 输入必须介于-2.5V 至 +2.5V 之间。   

    您可以在 TINA SPICE 中仿真 FDA。  下面是仿真结果和 TINA 源文件。  仿真使用 Vcm = 2.5V、差分输出摆幅为-2.5V 至+2.5V。  每个输入到 ADC 的绝对输入为1.25V 至3.75V。  因此、将2.5V 基准连接到 THS 输入对 ADC 非常有用。  我展示了仿真、因为我认为您应该根据仿真仔细检查您的配置、并根据需要调整仿真。  从 ADC 的角度来看、您只需确保不会超出绝对输入范围和差分范围。

    e2e.ti.com/.../THS4531A.TSC