主题中讨论的其他器件: THS4531A、 ADS7863
ADS7863Aを使用して、ADCを使う場合、ADC入力信号が小さい場合に前段で差動AMPを使用します。μ A
ADS7863Aのアナログ側は5V、デジタル側を3.3Vで使用します。μ A
THS4531AのAMPの電源は5Vで、中点は2.5Vです。μ A
質問1 THS4531Aの差動AMPを使用しますが、そのTHS4531AのCOM端子が入力の基準になるため、μ A
THS4531Aの差動AMPのCOM端子をADS7863のREFIN端子に一般的には接続すべきでしょうか?
質問2 μ A
また、THS4531Aの差動AMPのCOM端子をADS7863のREFIN端子へ未接続でも問題なく使用できますか?
質問3 μ A
THS4531Aのリファレンス電圧が下がった場合、未接続であれば、ADCのDACのレジスタ設定を変更することで μ A
入力側の基準電圧と、ADC側のREFIN電圧と乖離がでるが、それはレジスタ設定にて、THS4531Aのリファレンス電圧基準電圧に近づけることができるので μ A
パフォーマンス的に問題はないという解釈でよいでしょうか?
質問4 μ A
ADCのREFOUTとREFIN端子を接続したまま、THS4531Aの差動AMPのCOM端子も接続するのが、良いという解釈でよいでしょうか?
質問5 μ A
THS4531Aの差動AMPのCOM端子をADS7863のREFINへ接続しない場合において(未接続)も
DACのレジスタ設定で、VREFを変更することで、キャンセルされますでしょうか?