This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:使用文档设置 ADC32RF45EVM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, ADC32RF45EVM, ADS54J40EVM, LMK04828, LMX2582, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699635/adc32rf45evm-setting-up-adc32rf45evm-using-the-documentation

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45ADS54J40EVMLMK04828LMX2582ADS54J40

我有一个 TSW14J56和 一个 ADC32RF45EVM 、目前正在尝试浏览 TI 网站上的 ADC32RFxx-EVM 指南 slau620D.pdf。 我对第3.2节第4步有疑问。 它要求我将模拟射频信号连接到 AINP SMA (J2)。 当我查看电路板时、连接器 J2是 AINM、AINP 实际上是 J1、它没有焊接 SMA 连接器。 我想确认这是否是拼写错误(我应该连接到 AINM 而不是 AINP)、或者我应该将 SMA 连接器焊接到 AINP 并继续测试。 请澄清。 即使文档中的图1也显示 AINP 为 J1、AINM 为 J2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有人能回答我的上述问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    通道 A 的模拟输入应用于 SMA 连接器 J2。 似乎用户指南中存在拼写错误、但在功能上不应妨碍快速启动过程的进行。

    请记住、如果应用差分模拟输入、则会应用"M"和"P"标记。 如果您遵循用户指南、则应用单端信号、因此"M"和"P"在这种情况下不适用。 请参阅下面的模拟输入原理图以供参考。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这也是我的理解、但我想确认这是一个拼写错误。

    在第7.2节中同一文档第32页的相关说明中、对于具有内部时钟的快速入门程序、我们需要遵循第3.2节中列出的步骤、但步骤5和6除外。 我认为第3.2节的步骤1要求我们确保设置为 EXT 的时钟选择跳线也不应遵循、并且应设置为 INT、因为我们正在按照步骤使用内部时钟。 我对这种理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    是的、您回答正确。 使用板载回锁时、应将跳线设置为"INT"。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel!  

    我尝试按照用户指南获取使用内部时钟的 ADC32RF45的旁路 LMFS82820模式的快速入门程序。 我遵循了第3.1节、跳过了第3.2节中的1.5和6、并按照其余步骤执行了第8.1节和图34中提到的更改、以设置内部时钟。  我在 Win 10 64位 PC 中执行此操作

    在执行选择 ADC 步骤时、我预先收到以下错误(第3.3节第4步)-下面的屏幕截图。 我按照上述步骤对 T 进行了操作、因此我不知道为什么会出现这种情况。  

    其次、我注意到在步骤11第3.2节中、有人提到、按下"Program EVM"后、我应该会看到图4和图5中所示的器件配置。 虽然我看到 JESD204B 模式页面(图5)也是我看到的内容,但文档中的图4与我在 GUI 中看到的不同。 请参阅下面的屏幕截图

    第三,当 我执行第3.3条的步骤8要求我休息时,我收到了以下错误消息,几次(没有出现几次)。 屏幕截图

    最后、当我在没有任何悬挂装置的情况下通过上述操作时、按下"捕获"按钮时会出现以下错误。  

    我不知道什么是前进的理想方式、也不知道如何设置问题。 我将两个独立的5V、3A 电源用于这两个板。 我看到 ADC32RF45EVM 电路板最初消耗大约1.5A 电流、然后击穿高达2.5A、而 TSW14J56大约为1.5A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我重新安装了 HSDC Pro GUI 4.9和 ADC32RF45EVM GUI 软件包、以查看这是否可以解决问题。 我已执行多次卸载/重新安装迭代、现在每次都出现以下错误。  请注意、最初我完全没有出现此误差。 我也在 Win 7笔记本电脑中尝试过相同的操作、但我遇到了相同的错误。 当我与 ADC32RF45EVM GUI 一起安装 ADS54J40EVM GUI 以查看该 EVM 是否正常工作时、就会开始出现此问题。 但现在这两个示例都显示了完全相同的错误消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    当您选择内部时钟模式时、是否选择了 LMK04828或 LMX2582? 在这两种情况下、确保跳线 JP3上的分流器在 引脚1-2之间设置。

    默认情况下、电路板设置为在跳线处于该位置时使用 LMX。 如果您计划使用 LMK04828、则必须删除 C409和 C410并安装 C431和 C432。  

    您能否选择较低的时钟速率并将 TSW14J56的电源增加到4A、以确保这不是电流限制问题?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    我使用的是快速入门指南中提到的 LMX2582。 我没有选择 LMK04828、因为它要求我对电路板进行修改、但我还没有准备好进行修改。 我将使用电流更高的电源重试。

    但问题是、我无法再次重现问题、因为我现在收到了我在上面发布的与 LabVIEW 相关的错误1097。 您是否有任何理由说明这种情况可能发生的原因。 当我在同一台笔记本电脑上安装 ADS54J40EVM GUI 时、便会开始执行此操作。 之后、无论我是尝试 ADC32RF45还是 ADS54J40、我都会得到错误1097。 Windows 7笔记本电脑中的错误也是一样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    当我使用5V、5A 电源、并且 ADC32RF45EVM 设置为2949.1M 时、我不再看到 LabVIEW 错误1097、但我得到了超时错误。 在本例中、我看到 LED D1、D6和 D7亮起。

    如果我将采样率降低到2457.6MSPS、我会看到相同的误差、但现在我看到 D1、D6、D7亮起、同时 D4闪烁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    TSW14J56EVM 上的 D6和 D7打开和 D8关闭表示 DDR 故障。 我认为您需要更换该板。 请联系您用于订购此电路板的经销商并申请更换电路板。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我担心在阅读完 LED 状态指示灯表后会出现这种情况。

    感谢您的确认。 我会联系合适的人并做不必要的事。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    我更换了 TSW14J56板。 我运行了 ADC32RF45EVM 用户指南(slau620D)中给出的快速入门程序。 我按照第3节和第8.1节的说明使用内部时钟而不是外部时钟来运行旁路模式 LMFS82820。

    我发现、在为每种情况选择内部时钟和旁路模式时、我得到以下结果  

    采样率

    位数

    模式

    状态

    2949.12M

    12.

    82820.

    工作

    2949.12M

    14.

    8224

    误差

    2457.6M

    12.

    82820.

    工作

    2457.6M

    14.

    8224

    工作

    1536M

    12.

    82820.

    误差

    1536M

    14.

    8224

    误差

    3072万

    12.

    82820.

    工作

    3072万

    14.

    8224

    误差

    在我提到为错误的上述每种情况下、我都会得到与下面相同的错误、在这些情况下、只有 D8亮起。 您能不能帮助理解为什么会发生这种情况。 对于每种情况、我都从 ADC32RF45EVM 和 TSW14J56EVM 断电开始、并从接地启动。  

     。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我的通知面板显示有人在6小时前回复了、但我在这里看不到任何回复。 是否有人回答了上述问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    在您遇到错误的每种情况下、ADC 的采样率都很高。 这导致串行器/解串器速率高于  JESD204B 标准允许的最大值12.5Gsps。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    根据我的计算结果、8224、2949.12M、14位模式和8224、3072M、14位模式都为我提供了大于12.5Gbps 的通道速率、这说明了为什么不支持这些模式。

    但对于12位、82820、1536M 和14位、8224、1536M 模式、我获得的通道速率为5.76Gbps 和7.68Gbps、远低于12.5Gbps。 因此、我不确定在这些模式下、它为什么不能以这些速率工作。 此外、如果没有任何这些数学运算、如果 ADC 以3072M 工作、我希望它以1536M 的一半速率工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    您对我的上述问题有什么看法吗?  如果您能澄清一下、那就很好了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    您当前关于此帖子的状态是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须说,它仍然开放。 我会向您解释其中几种模式不起作用的原因、但我不理解为什么设置在3072MSPS 而不是在1536MSPS 下工作、正如我在上面的答复中提到的那样。  如果以3072的速度工作、它也应该以1536的速度工作、因为它的速率只有一半。