This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:笔记本电脑检测 TSW14J56板所需的时间过长(~ 2分钟)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700796/tsw14j56evm-laptop-takes-too-long-2-min-to-detect-the-tsw14j56-board

器件型号:TSW14J56EVM

你(们)好

我在我的 Win 10笔记本电脑中使用 TSW14J56 EVM 运行 HSDC Pro v4.9。 检测电路板本身大约需要2分钟。 我想知道这种情况是否有任何具体原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    将 USB 连接到 TSW14J56EVM、然后启动 HSDC Pro 后、会弹出一个对话框、说明可以连接哪些采集卡(例如 TSW14J56EVM)。

    这是需要两分钟时间的部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我还有一台 Windows 7笔记本电脑。 它需要大约2秒的时间。 因此、我的问题是。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    TSW14J56EVM 的修订版本是什么?

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个 Rev D 板- T827GBbp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对此问题有任何更新? 这并不是因为它限制了我在电路板上的工作、但我每次连接电路板时都不得不等待这么长的时间、这一点很不方便、而在 Win 7中、它是不需要任何时间连接的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人请确认是否有此问题的修复程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、

    您能否尝试手动卸载 Cypress USB3.0驱动程序、然后卸载 HSDC Pro GUI、然后重新安装 HSDC Pro? 此外,请确保您没有使用任何类型的 USB 集线器。 已知这些问题会导致此接口出现问题。 您使用的是哪种类型的机器? 它是否有 USB3.0端口? 如果是、您是否尝试过此端口?

    此致、

    Jim