This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TSW14J56EVM
你(们)好
我在我的 Win 10笔记本电脑中使用 TSW14J56 EVM 运行 HSDC Pro v4.9。 检测电路板本身大约需要2分钟。 我想知道这种情况是否有任何具体原因?
它是一个 Rev D 板- T827GBbp
您是否对此问题有任何更新? 这并不是因为它限制了我在电路板上的工作、但我每次连接电路板时都不得不等待这么长的时间、这一点很不方便、而在 Win 7中、它是不需要任何时间连接的。
Aravind、
您能否尝试手动卸载 Cypress USB3.0驱动程序、然后卸载 HSDC Pro GUI、然后重新安装 HSDC Pro? 此外,请确保您没有使用任何类型的 USB 集线器。 已知这些问题会导致此接口出现问题。 您使用的是哪种类型的机器? 它是否有 USB3.0端口? 如果是、您是否尝试过此端口?
此致、
Jim