This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220EVM:MMB0不运行 SIO 通信。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695324/dac1220evm-mmb0-does-not-operate-sio-communication

器件型号:DAC1220EVM
Thread 中讨论的其他器件: DXP

大家好、
我的客户报告说、MMB0似乎没有将 SPI 信号输出到 DAC1220EVM。
您能告诉我解决该问题的过程吗?  

EVM 设置如下所示;

MMB0 (修订版 C):  
  -直流6V -> J2  
  - J12 -> 简短描述
  - J13:+5V -+5VA ->简短描述
       +5V -+VA  ->打开

DAC1220EVM:
  -J13: 1-2和 3-4->简短描述
  J5:   短路
  - S1:  内部 VREF
  S2:  XTAL

操作系统:  
  Windows 7 Professional SP1,64位  

 DXP 日志文件:
  e2e.ti.com/.../20180531_5F00_DXP_5F00_Comm_5F00_16433152018.log

e2e.ti.com/.../DXPClient.log

e2e.ti.com/.../installdll.log   

此致、
Toshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Toshi-San、

    感谢您的查询。 我正在研究这个问题。 我将在周一前回来。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Toshi-San、

    能否发送 MMB0的快照及配置?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、不是 MMB0、DXP。 这是一个排印错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Uttam-San、
    感谢您的支持。
    我告诉我的客户您询问了什么。
    它将在到达时立即发送。

    谢谢、此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 等待您的回复。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Uttam-San、
    很抱歉我迟到了。

    客户报告 DXP 和 DAC1220EVM 正常工作。
    但有一种行为是他们不理解的、他们希望确认。
    使用默认设置按 START 键后、通常会从 DAC 输出正弦波、但如果您将其停止并再次按 START 键、则会输出略微失真的波形。 尽管当增益降低约-11dB 时、它似乎会正常输出。
    他们在初始设置中忘记了什么吗?

    此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Toshi-San、

    很抱歉、未能获得有关此问题的特定答案。 这主要是因为我们对该部件的所有权和 DXP 是一个有点旧的平台感到困惑。 我们正在尝试从该平台迁移、但在此之前、我们在特定问题上的支持变得有点困难。 希望您能理解。

    我现在要关闭线程。 如果您有任何问题、可以重新打开。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Uttam-San、
    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致、
    Toshi