Other Parts Discussed in Thread: DXP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC1220EVM Thread 中讨论的其他器件: DXP
大家好、
我的客户报告说、MMB0似乎没有将 SPI 信号输出到 DAC1220EVM。
您能告诉我解决该问题的过程吗?
EVM 设置如下所示;
MMB0 (修订版 C):
-直流6V -> J2
- J12 -> 简短描述
- J13:+5V -+5VA ->简短描述
+5V -+VA ->打开
DAC1220EVM:
-J13: 1-2和 3-4->简短描述
J5: 短路
- S1: 内部 VREF
S2: XTAL
操作系统:
Windows 7 Professional SP1,64位
DXP 日志文件:
e2e.ti.com/.../20180531_5F00_DXP_5F00_Comm_5F00_16433152018.log
此致、
Toshi