请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIPD192、 DAC8803EVM、 DAC8814EVM、 5-6KINTERFACE、 TMDSDSK5416、 DAC8803您好!
我在激光成像系统中有一对扫描电流计镜、这些镜片由 NI-DAQ 生成的周期性波形控制。 不过、我需要在生成的波形中具有更大的灵活性。 理想情况下、我需要能够逐样本执行波形更新、而不是一次执行多个周期/样本。 我想也许可以在微控制器上生成波形并使其驱动 DAC、 但挑战在于外部提供的采样时钟以400kHz 的频率运行、这意味着在8位/采样和2个输出通道上、最小数据速率为~ 6.4Mbps。 我是否可以使用 TI 产品(EVM 或类似产品)来实现此目的? 此外、电压范围为-/+ 10V、理想情况下、我希望能够使用 SMA 或 BNC 电缆进行连接。
谢谢、
穆罕默德