This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于生成波形以控制一对扫描镜的产品建议

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD192, DAC8803EVM, DAC8814EVM, DAC8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/703946/product-recommendation-for-generation-of-waveforms-to-control-a-pair-of-scanning-mirrors

主题中讨论的其他器件:TIPD192DAC8803EVMDAC8814EVM5-6KINTERFACETMDSDSK5416DAC8803

您好!

我在激光成像系统中有一对扫描电流计镜、这些镜片由 NI-DAQ 生成的周期性波形控制。 不过、我需要在生成的波形中具有更大的灵活性。 理想情况下、我需要能够逐样本执行波形更新、而不是一次执行多个周期/样本。 我想也许可以在微控制器上生成波形并使其驱动 DAC、 但挑战在于外部提供的采样时钟以400kHz 的频率运行、这意味着在8位/采样和2个输出通道上、最小数据速率为~ 6.4Mbps。 我是否可以使用 TI 产品(EVM 或类似产品)来实现此目的? 此外、电压范围为-/+ 10V、理想情况下、我希望能够使用 SMA 或 BNC 电缆进行连接。  

谢谢、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、
    感谢您的提问、我将把问题转交给一些使用不同 ADC/EVM 的工程师。
    此致、
    粘土
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TIPD192 (单通道)、DAC8803EVM/DAC8814EVM (四通道)或类似电路板是否能满足您的需求?

    这些是更高的分辨率、但在其他情况下满足您列出的大多数要求。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的答复和建议。 是否有"更完整"的产品? 如中所示、具有微控制器/微处理器以及2通道以上 DAC 的 EVM?

    为了能够使用其中任何一种、我需要购买单独的 MCU 板、设置 SPI 链路、并在 MCU 上运行一些 RTOS。 TI 是否可以开箱即用执行任何具有此设置的 EVM? 我知道这可能听起来有点懒:-),但这只是一个大型项目的一小部分,我正在尝试找到最有效的路由来实现这一目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我不知道 TI 的任何单板解决方案都能满足您的所有需求。
    一个可能的组合如下:
    DAC8803EVM
    5-6K 接口
    TMDSDSK5416 TMS320C5416 DSP 入门套件(DSK)
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jim。 我将使用我当时拥有的 MCU 来尝试该 DAC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一个更新、以防有人进入此主题:我购买了 DAC8803 EVM、并且能够通过 SPI 与 STM32F407 (STM32F4发现板)连接、并且运行顺利。

    感谢 Jim 的推荐。