This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:提高 ADS42LB69的 ENOB 和 SNR 的解决方案是什么

Guru**** 2515495 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700172/ads42lb69-what-is-the-solution-to-improve-enob-and-snr-of-ads42lb69

器件型号:ADS42LB69

我在设计中使用的是 ADS42LB69 ADC。 我正在尝试实现数据表中提供的最佳位置 SNR (>70dBFS)。 在测试期间、最初采集了本底噪声数据、实现了本底噪声的 ENOB 为10.5位(手动计算)、在 ADC 分析器工具中绘制时、实现了 ENOB 12位。 前一个 ENOB 是静态 ENOB。 数据表中提供的动态 ENOB 为11.8。 但我只能实现10.4位。 根据计算结果、只有4位不能错过才能实现12的静态 ENOB、因此本底噪声计数差异应约为20个计数。 但在我的设计中、计数变化为40。

已采用以下调试方法来减少本底噪声数变化、

  1. 已根据数据表检查了 ADC 的 PSRR PSRR PSRR 大于40dB,并且我的电源滤波器的设计方式是,在 ADC 输入上只能看到15mV,这在规格范围内。

  2. 外部时钟已提供、并使用窄带宽滤波器进行了测试。

  3. 我已经使用数据表推荐的前端以及我自己的更改后的前端测试了 ADC 性能、您可以在下面找到这些数据表、

但我仍然找不到 ENOB 方面的任何改进。

请帮助我提高 ADC 性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishali、

    ADC 的运行采样率是多少? 如果您发送 ADC 会怎么样? 是否过滤 IF? 该输入的振幅是多少? 请发送您正在使用的 ADC 寄存器配置、我将看到我们可以做些什么来帮助您。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前关于如何减少时钟抖动的问题也与 ENOB 和 SNR 问题有关。

    模拟输入- 180MHz

    采样率- 240MHz。

    是的、我正在为 IF 和时钟输入使用带通滤波器。

    1) 1)我将 ADC 用于140MHz 至220MHz 的宽带宽。 因此、如果我使用宽带宽 滤波器、 对于时钟、我使用了窄带滤波器。

    2) 2)我连接时钟和模拟输入前端电路。

    e2e.ti.com/.../ads42lb69-clock-and-analogue-front-end.pdf

    3) 3)我使用以下寄存器来配置我的 ADC、序列如下所示 、

    地址   数据
    0x8   0xC
    0x15   0x1
    0xF   0x66
    0x10   0xA1
    0x11   0x9C

    锁定图形后、我将提供 IF 并按照如下所示的配置序列进行操作、

    地址、数据
    0x8、0xC
    0x15、0x1
    0xF、0x0

    4) 4) 如果前部为 TC1-1-13M+、则所用的平衡-非平衡变压器已尝试将其更改为 TC1-1并经过测试、但性能仍未提高。

    请帮助我解决此问题、并检查电路中的共模电压是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishali、

    我按照随附的说明加载了所有连接的配置文件  、并使用您的时钟和 IF 设置值获得了良好的输出性能。 将这些寄存器设置与您的设置进行比较。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW1400_5F00_Normal_5F00_LVDS_5F00_Swing.cfge2e.ti.com/.../ADS42LB69_5F00_Fs_5F00_240M_5F00_IF_5F00_180.1M.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishali、

    真是个好消息。 由于您不要求其他任何东西、我将关闭此 TT。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我将使用您提供的寄存器测试 ADC 并查看性能。
    您能告诉我们您使用了哪种类型的滤波器来实现时钟和模拟信号吗?

    此致、
    Vaishali Sridhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaishali、

    它们是来自 TTE 的带通滤波器。

    此致、

    Jim