您好!
我对 ADS127L01的 SPI 接口有疑问。
问题1:如果在 SPI 数据传输期间完成下一个 ADC 转换,
这是否会影响正在传输的数据?
Q2:在数据传输期间、输出下一个 DRDY:低电平、
但它是否应保持起始状态:高电平?
或者、您应该通过设置 START:LOW 来传输数据吗?
配置摘要:
CLK:13.34
OSR[1:0]:00 = 32
FILTER[1:0]:10 =低延迟滤波器(SINC5和 SINC)
格式:0 = SPI 接口模式
SCLK:1MHz
如果您有任何建议、请告诉我。
此致
唱歌