This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:ADS8688AEVM 硬件设计文件

Guru**** 2393435 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, AM3352, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700786/am3359-ads8688aevm-hardware-design-file

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件:ADS8688AM3352

尊敬的团队:

客户拥有 设计 新的 PLC 控制器,我想从 ADS8688+AM3352 EVM,中学习、但我找不到 AM3352核心板硬件通道和 PCB 文件。

还请提供 http://链接地址。  

非常感谢!

www.ti.com.cn/.../ADS8688AEVM-PDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、通信卡的原理图未公开发布、因此我们无法共享原理图和 PCB 布局。
    通信卡旨在支持大量器件 EVM、并正确识别哪个器件并与软件通信。 虽然我明白有需要拥有和探究,但公报卡并不是 ADC 数字方面的最佳例子。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    客户 AM3359内核板设计需要扩展 FPGA 、是 FPGA 连接 AM3359选择 EMIF 或 GPMC?

    软件程序 同时访问 NAND 闪存。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    在此特定设计中、我们已在 GPMC 接口上连接 FPGA。 软件耗尽 DDR 存储器。

    您可以在 Beagle Bone Black 原理图中看到此配置。

    谢谢。

    此致、

    Sandeep