This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:激活 ADS4249在 ADS4249EVM 上的数字功能(增益、偏移校正、测试模式)时出现问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HSMC-ADC-BRIDGE, AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702800/ads4249evm-problem-with-the-activation-of-digital-functions-gain-offset-correction-test-patterns-of-ads4249-on-ads4249evm

器件型号:ADS4249EVM
主题中讨论的其他器件:HSMC-ADC-BRIDGEAFE5809AFE5809EVMTSW1400EVM

我正在从事一个类似的项目,但我不使用 ADC,而是使用 AFE5809 EVM 通过 HSMC-ADC-Bridge 配置 Cyclone V GX 入门套件。

有人能帮我连接上述组件吗?

基本思路是将模拟信号传递到 AFE、然后通过 HSMC-ADC-BRIDGE 将数字化信号传递到 FPGA。

为此、我们是否需要 TSW1400 EVM?

以及如何将 AFE 的差分端信号输出转换为单端输出。

我们是否可以通过 FPGA 控制触发操作、它是否可以控制 AFE 何时启动转换并发送数据以及何时停止转换。

此致

Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、

    您无需 TSW1400EVM 即可配置 AFE5809EVM。

    关于 AFE 的输出、我假设您是指 LVDS 通道。
    如果您使用的是 Cyclone V GX FPGA、则可以将 LVDS 通道直接连接到 FPGA。

    对于触发操作、可以使用 TX_SYNC_IN 引脚或 MANUAL_TX_TRIG 寄存器位来启动传输。
    没有信号指示传输结束。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将尝试实现相同的功能。

    感谢您的建议

    此致
    Shyam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、

    我现在要关闭此主题。
    如果您有任何疑问、只需在下面发布答复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否为我提供用于连接 AFE5809EVM 的 VHDL 代码?
    我有 Quartus Prime Lite 版、用于 Cyclone V 器件支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、

    您可以在此处(www.ti.com/.../tsw1400evm)访问 ADC 的 TSW1400 VHDL 固件代码
    www.ti.com/.../slwc115
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们实际上需要 VHDL 代码来进行连接、而不是 Verilog 代码
    您提供的 Qar 文件包含 Verilog 代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、

    在 AFE5809EVM 中、可通过基于 PC 的 GUI 使用 FTDI 芯片的 SPI 来配置器件。
    我们没有 AFE 接口的 VHDL 代码。