请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS4249EVM 主题中讨论的其他器件:HSMC-ADC-BRIDGE、 AFE5809、 AFE5809EVM、 TSW1400EVM
我正在从事一个类似的项目,但我不使用 ADC,而是使用 AFE5809 EVM 通过 HSMC-ADC-Bridge 配置 Cyclone V GX 入门套件。
有人能帮我连接上述组件吗?
基本思路是将模拟信号传递到 AFE、然后通过 HSMC-ADC-BRIDGE 将数字化信号传递到 FPGA。
为此、我们是否需要 TSW1400 EVM?
以及如何将 AFE 的差分端信号输出转换为单端输出。
我们是否可以通过 FPGA 控制触发操作、它是否可以控制 AFE 何时启动转换并发送数据以及何时停止转换。
此致
Shyam